LXM18系列伺服设置上电自动使能后,当出现故障且复位后,伺服无法自动使能,如何解决?
问题描述:
LXM18系列伺服设置上电自动使能后,当出现故障且复位后,伺服无法自动使能,如何解决?所属产品线:
Lexium 18系列伺服解决方法:
LXM18系列伺服将P3-57设置为2设备上电后自动使能后,将P3-58设置1,就可以使得设备上电自动使能功能在设备上电和故障复位后都有效,即使因为可复位的故障使得设备自动关闭了输出级,只要执行了故障复位,设备将自动重新启动输出级并恢复为可运行状态。
备注:1、参数修改需要设备断电重启后生效;
2、注意:若在有位置指令输入的状态下执行故障复位,可能会引起意外的动作。因此在执行故障复位前,请务必做好检查工作,并采取必要的安全措施。
是否有帮助?