FA501237
FA501237
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM18工作环境温度范围是多少?
问题描述:
LXM18工作环境温度范围是多少?
所属产品线:
Lexium 18系列伺服
解决方法:
-5℃...45℃: 不降容
45℃...55℃:降容
首次发布日期:
2024/9/10
修订日期:
2024/9/10
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Easy Lexium 18
探索更多
范围:
Easy Lexium 18