我们今天能为您提供什么帮助?

LXM18系列伺服抱闸回路如何接线与参数设置?

问题描述:
LXM18系列伺服抱闸回路如何接线与参数设置?

所属产品线:
Lexium 18系列伺服

解决方法:

LXM18系列伺服抱闸回路接线与参数设置如下:

1、电机抱闸控制标准接线如下图所示:

备注:1、抱闸制动器用电源为24Vdc +/-10%

2、电机抱闸的操作为常闭逻辑,当抱闸通上电流后,抱闸励磁然后打开。当抱闸电流断开后,抱闸关闭。抱闸的打开有动作延迟,                   抱闸打开和关闭的延迟时间

2、设置参数如下:

分配某一个DQx点做抱闸控制输出信号:

设置不同电机抱闸延时打开和关闭时间: