FA501241
FA501241
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM18系列伺服使用Modbus rtu通讯功能码支持哪些?
问题描述:
LXM18系列伺服使用Modbus rtu通讯功能码支持哪些?
所属产品线:
Lexium 18系列伺服
解决方法:
LXM18系列伺服使用Modbus rtu通讯支持功能码如下:
首次发布日期:
2024/9/10
修订日期:
2024/9/10
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Easy Lexium 18
探索更多
范围:
Easy Lexium 18