我们今天能为您提供什么帮助?

LXM18伺服驱动器使用外部制动电阻如何接线?需要设置哪些参数?

问题描述:
LXM18伺服驱动器使用外部制动电阻如何接线?需要设置哪些参数?

所属产品线:
Lexium 18系列伺服

解决方法:

LXM18伺服驱动器使用外部制动电阻,需要在CNP端子接线,接线图如下,设备出厂时P+与PBi之间有一个短接片,即默认使用内部制动电阻;接外部制动电阻,需要拆掉短接片,然后将电阻接入P+与PBe。

LXM18伺服驱动器使用外部制动电阻需要设置如下参数:

P0-25设置为1,启用外部制动电阻;
P0-22设置制动电阻额定功率,单位W;
P0-23设置制动电阻阻值,单位0.01Ω;
P0-24设置制动电阻最大打开时间,单位ms。