我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Operator Terminal Exper如何用多个bool变量设置1个real变量的数值?

问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Exper如何用多个bool变量设置1个real变量的数值?

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

EcoStruxure Operator Terminal Expert可以使用脚本功能,实现用多个bool变量设置1个real变量的数值。本例为:当bool1为1时,real显示3,当bool2为1时,real显示4,当bool3为1时,real显示5。操作步骤如下.

1.新建bool类型变量Var1、Var2、Var3,real类型变量real1

2.做3个按钮分别关联Var1、Var2、Var3,一个数值显示关联real1

3.打开该画面的脚本界面

4.编写脚本

5.模拟程序,依次点击3个按钮,数值显示分别为3、4、5