我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer Basic可以只使用一个按钮来切换语言吗?
问题描述:
Vijeo Designer Basic可以只使用一个按钮来切换语言吗?

所属产品线:
触摸屏和工控机

解决方法:

Vijeo Designer Basic可以只使用一个按钮来切换语言。操作步骤如下:

1.新建工程,在“环境”——“语言”添加“语言2”,区域语言选择“0:英语”

2.在画面添加文本编辑框,在“语言1”输入中文文本,在“语言2”输入英文文本

3.在画面做一个按钮,功能设置为“翻转”,新建内部变量BOOL01并进行关联

4.添加“动作”,属性设置为“每隔1秒重复”

脚本内容为

int a;
a=BOOL01.getIntValue();
if (a==1)
_UserApplicationLanguage.write(2);
else
_UserApplicationLanguage.write(1);

5.模拟工程,按这个翻转按钮,可以实现只用一个按钮实现语言切换