问题描述:
Lexium 28 VW3M9BATT电池能够使用多久?所属产品线:
Lexium 28运动控制解决方法:
驱动器断电情况下,电池满电状态续航能力: 2.0Ah / 20mA (电机轴静止时电流消耗) = 50,000h > 5年
由于电池和主电源都连接到同一电缆, Lexium28 多圈编码器只能在通电期间测量电池。
只有当 5V 的主电源关闭时(即伺服系统电源关闭),电池才消耗。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
驱动器断电情况下,电池满电状态续航能力: 2.0Ah / 20mA (电机轴静止时电流消耗) = 50,000h > 5年
由于电池和主电源都连接到同一电缆, Lexium28 多圈编码器只能在通电期间测量电池。
只有当 5V 的主电源关闭时(即伺服系统电源关闭),电池才消耗。
是否有帮助?