Machine Expert Basic无法对%IW进行INT_TO_REAL怎么解决 ?
问题描述:
Machine Expert Basic无法对%IW进行INT_TO_REAL怎么解决 ?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
在INT_TO_REAL中使用%IW 提示:不允许使用第一个操作数%IW0.0%MF0和INT_TOREAL(%IWO.0)不兼容。
原因是INT_TO_REAL 输入不支持%IW地址
解决办法是可以%IW 换成%IW*1转换成%MW 编译就不会报错

是否有帮助?