问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic如何实现以500ms为周期轮询read_Var功能块?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
EcoStruxure Machine Expert Basic可以实现以500ms轮询read_Var功能块,使用系统位S5%(时基为100mS)、加计数指令编程:

当À.V的值为1、6、11、16、21、26、31、36等数值时轮询read_Var功能块,周期是500ms;
当À.V的值为1、4、7、10、13、16、19、22等数值时轮询read_Var功能块,周期是300ms;
按此方法,可以自定义其它以ms为单位的周期轮询。
是否有帮助?