我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert Basic如何使用SD卡传程序?

问题描述:
Machine Expert Basic如何使用SD卡传程序?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

Machine Expert Basic可以使用SD卡传程序。先将卡插入电脑对应接口,打开Machine Expert Basic软件,点“”“试运行”——“控制器管理”——选择电脑中SD卡的路径——勾选“包含程序”——“创建控制器图像”:

在SD卡中会生成三个文件:

将SD卡插入到PLC的卡槽,重新上电,程序从SD卡传输到PLC,传输完毕再断电取出SD卡。