我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]TM3***和TM3***K的区别是什么?

问题描述:
TM3DI16K、TM3DI32K、TM3DQ16TK、TM3DQ16UK、TM3DQ32TK、TM3DQ32UK等模块末尾字母K的含义是什么?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3DI16K、TM3DI32K、TM3DQ16TK、TM3DQ16UK、TM3DQ32TK、TM3DQ32UK等模块型号末尾字母K表示该模块的接线方式是通过HE10连接器,该模块集成HE10接口,需另外搭配预制电缆(一端为HE10连接器连接至IO模块,另一端为自由飞线)使用。

预制电缆型号如下(根据所需长度选择其一即可):

TWDFCW30K (3米)

TWDFCW50K (5米)

每个TM3DI16K等16点的模块需要配置1条预制电缆,每个TM3DI32K等32点的模块需要配置2条预制电缆。

如下所示,TM3DQ32UK模块+两条预制电缆示意图: