我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M200 如何查看TM3模块通道状态?
问题描述:
M200 如何查看TM3模块通道状态?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

可以通过Machine Expert Basic软件中“编程”界面中“工具”栏里“系统对象”下面的“输入通道状态”和“输出通道状态”查看。具体报错信息可以从%IWSx.x和%QWSx.x读取。