我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium 32M 如何通过模拟量AI来控制电机的速度?
问题描述:
Lexium 32M 如何通过模拟量AI来控制电机的速度?

所属产品线:
Lexium 32

原因:
Lexium 32M 本体是不带模拟量输入型号IO

解决方法:

Lexium 32 本体是不带模拟量输入型号IO,需要在Slot中扩展VW3 M3 302 I/O扩展卡.
通过CONF--IO--AI1设置为1

设置10V对应的速度