我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何下载MTZ框架的手机调试APP?
问题描述:
如何下载MTZ框架的手机调试APP?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

有以下2种方式下载:
1.苹果手机微信扫描MTZ断路器控制单元上的二维码,然后点击手机界面上EcoStruxure Power Device软件按钮,可以跳转到App Store上进行下载。
2.苹果手机上App Store里搜索“EcoStruxure Power Device”,然后根据提示下载安装;安卓手机需要下载豌豆荚APP,在豌豆荚上搜索EcoStruxure Power Device,并根据提示下载安装。