我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert 中用户功能块(DFB)是否可以在线修改?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert 中用户功能块(DFB)是否可以在线修改?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在还没有创建DFB的变量实例的情况下,可以在线修改DFB的所有内容。
在已经创建DFB的变量实例的情况下,可以在线修改DFB的变量名和程序段,但是无法增加或者删除DFB的输入、输出、输入/输出这三种变量。