我们今天能为您提供什么帮助?

M580 IP地址能否设成169.254网段?

问题描述:
M580 IP地址能否设成169.254网段?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 IP地址不能设成169.254网段,169.254.0.1到169.254.255.254的空间地址为自动专用IP寻址(APIPA)保留地址。IP 地址的范围为 1.0.0.0 至 126.255.255.255 或 128.0.0.0 至 223.255.255.255。否则会检测到错误。224.0.0.0 及更高的地址是组播或实验地址。从 127 开始的地址是环回地址。为自动专用 IP 寻址 (APIPA) 保留地址 169.254/16。