我们今天能为您提供什么帮助?

SpaceLogic KNX 10A 多功能控制模块能实现什么功能?

问题描述:
SpaceLogic KNX 10A 多功能控制模块能实现什么功能?

所属产品线:
KNX

解决方法:

SpaceLogic KNX 10A 多功能控制模块MTN6700-0104、MTN6700-0108、MTN6700-0116、MTN6700-0124能实现的功能如下图:

模块 功能
MTN6700-0104 A.4路灯光控制
B.2路强电窗帘控制
C.2路阀门控制
D.1组3速风机控制
MTN6700-0108 A.8路灯光控制
B.4路强电窗帘控制
C.4路阀门控制
D.2组3速风机控制
E.1组4管制3速风机盘管控制
F.1组2管制3速风机盘管控制+2路灯光
MTN6700-0116 A.16路灯光控制
B.8路强电窗帘控制
C.8路阀门控制
D.4组3速风机控制
E.2组4管制3速风机盘管控制
F.2组2管制3速风机盘管控制+4路灯光
MTN6700-0124 A.24路灯光控制
B.12路强电窗帘控制
C.12路阀门控制
D.6组3速风机控制
E.3组4管制3速风机盘管控制
F.4组2管制3速风机盘管控制+4路灯光