GV2断路器的母排最多5抽头,如果更多的GV2断路器需要通过母排连接,可以将母排叠加使用吗?
问题描述:
GV2断路器的母排最多5抽头,如果更多的GV2断路器需要通过母排连接,可以将母排叠加使用吗?所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
GV2断路器的母排最多5抽头,一个5抽头母排配GV2G05使用,最多可以连接4个GV2断路器。如果更多的GV2断路器需要通过母排连接,是可以将母排叠加使用的,如下图所示。需要注意通过母排的电流最大不能超过母排的额定电流63A。
是否有帮助?