我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NSX塑壳断路器Mic5、6脱扣单元 ENCT的接线介绍
问题描述:
NSX塑壳断路器Mic5、6脱扣单元 ENCT的接线介绍

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频将介绍NSX塑壳断路器Mic5、6脱扣单元 ENCT的接线介绍。。

对于带有Micrologic5、6脱扣单元的三极断路器,可以选配ENCT互感器实现中性线保护;

对于带有Micrologic6脱扣单元的三极断路器,有单相负载时,须配置ENCT,从而实现接地故障保护。

ENCT并不是穿芯式互感器,需要串接到N线或N排中,根据断路器的进出线方向,ENCT接线会不同,如果接错会导致断路器误动作。

断路器上进线时,ENCT一次部分 H2接电源侧,H1接负载侧;断路器下进线时,ENCT一次部分H2接负载侧,H1接电源侧。

然后使用屏蔽双绞线将ENCT的T1、T2端子,分别连接到断路器本体上的T1、T2端子,若断路器T1、T2端子有短接线,接线前需拆除短接线。屏蔽双绞线由用户自备。

需注意:当三极断路器不用中性线保护时,应短接T1、T2端子,并将中性线保护设置关闭。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置