我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:AP9641如何查看固件版本及升级固件
问题描述:
本视频详细介绍AP9641网卡如何使用 NMC 固件升级实用程序来升级网络管理卡

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

AP9641网卡使用 NMC 固件升级实用程序来升级网络管理卡的步骤如下:

(1)首先,我们需要登录到网卡的web页面上查看网卡当前的固件版本并检查网卡的FTP端口是否开启,在web端的About-Network-Application Module/APC OS处查看当前的Version版本,在Configuration-Network-Summary-FTP下, 进入configur将FTP配置为Enable并保存,此时页面会提示需要重启才能生效,在Control-Network-Reset/Reboot, 选择Reboot management interface点击Apply,继续保存直到退出网卡登录页面即可,另外需要注意电脑的FTP服务应该也是启用状态。
(2)然后,可以通过施耐德电气官网或者“施耐德电气”微信公众号下载最新的固件,请注意,不同系列的UPS对应有不同版本的固件,以Smart系列UPS SURT3000XLI-CH网卡升级固件为例,找到对应系列UPS的监控卡固件并下载。
(3)将下载的固件压缩包解压缩打开之后,点击apc_hw21_su_2-5-3-3.exe的应用程序文件,点击右上方Unzip, 会自动弹出升级窗口,在升级页面的Host处输入网卡IP,Protocol选择FTP,Port是21,User Name处输入网卡登录的用户名,Password处输入网卡登录的密码,右下方的Backup log files prior to update处,根据需求是否要保留网卡的log日志选择是否要勾选, 然后点击Start Update, 即开始自动升级网卡,进度条会显示升级进度,下方对话框会提示网卡升级的过程,当提示” Update completed successfully!”时,即升级成功,可再次登录到网卡web端查看升级后的AOS版本。






是否有帮助?

  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置