我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:AP9641如何设置SNMP V1通信及如何读取SNMP协议数据
问题描述:
本视频详细介绍AP9641如何配置SNMP V1通信及如何读取SNMP协议数据

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

AP9641配置SNMP V1通信及如何读取SNMP协议数据步骤如下:
SNMP通讯参数配置需要进入网卡的web页面进行配置,默认用户名和密码为小写apc。
网络管理卡支持SNMPV1和V3两种通讯方式。

(1) AP9641在web页面上配置SNMP V1通信:

本期主要为大家介绍SNMP V1通讯,选择Configuration-Network-SNMP V1-Access点击进入,勾选enable,启用SNMPV1通讯,点击保存;
选择access control点击进入,设置SNMP v1通讯参数,由用户自己配置团体名称,IP地址,访问类型;
团体名称由用户自行设置,IP地址默认0.0.0.0,不限制上位机IP访问地址,访问类型由用户自行配置,一般我们设置一个Read,对应团体名设置为Public, 再设置一个Write+,对应团体名设置为Private, 设置完成后点击应用保存;
保存好之后需要将网卡网页界面重启使配置生效,选择Control-Network-Reset/Reboot-Reboot Management Interface,点击Apply,继续点击Apply保存退出即可。

(2)使用mib浏览器测试通信是否建立:

SNMP V1设置好之后,可以使用常用的打开SNMP mib协议的软件来测试通信是否建立。
在mib Browser中导入SNMP mib协议后,点击Advanced Properties of SNMP Agent(SNMP Agent高级属性),输入网卡IP地址,端口一般默认是161,Read Community和Write Community处需要和网卡上的设置对应,SNMP Version选择1,确认保存后,即可获取设备的数据。






是否有帮助?

  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置