我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:AP9641的IP能ping通但无法访问web界面如何处理
问题描述:
本视频详细介绍AP9641网卡的IP能ping通,但无法访问web界面如何处理

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

AP9641网卡的IP能ping通,但无法访问web界面时可根据使用以下方式解决:
首先,HTTP和HTTPS两种方式都尝试一下,若都无法访问的话,需要检查HTTP和HTTPS端口是否都已开启;常用的检查并开启HTTP和HTTPS端口的方式有使用超级终端、使用Telnet和使用SSH这三种。
一、用超级终端配置:
(1)我们首先用USB线连接网卡的console接口和电脑
(2)打开超级终端软件
波特率9600、数据位 8、奇偶校验为0、停止位 1、流控制 无
(3)进入输入界面
(4)敲几下回车键
(5)输入 User Name 及 Password ,其缺省设置均为 apc
(6)登录成功后,界面会自动弹出网卡信息,也可以输入”web”,查看网卡端口信息,查看HTTP和HTTPS端口状态,若端口是“Disable”状态,则输入以下命令开启端口,
开启HTTP端口:输入“web -h enable”后敲回车
开启HTTPS端口:输入“web -s enable”后敲回车
输入开启端口命令后,需要输入“Reboot”命令重启网卡登录界面,使配置生效。输入“Reboot”后,界面会提示是否确认修改,根据提示输入“YES”即可。
二、用Telnet配置:
首先需要确保电脑的Telnet服务已经开启,对于Windows系统,在电脑的命令提示符CMD下输入telnet空格+网卡IP地址,按回车键,输入User Name 及 Password;
登录成功后,界面会自动弹出网卡信息,也可以输入”web”,查看网卡端口信息,查看HTTP和HTTPS端口状态,若端口是“Disable”状态,则输入以下命令开启端口,
开启HTTP端口:输入“web -h enable”后敲回车
开启HTTPS端口:输入“web -s enable”后敲回车
输入开启端口命令后,需要输入“Reboot”命令重启网卡登录界面,使配置生效。输入“Reboot”后,界面会提示是否确认修改,根据提示输入“YES”即可。
三、用SSH配置:
一般用SSH连接需要用到Putty工具,进入putty后,选择SSH,Host name处填网卡IP,端口选择22,点击Open,打开后会有一个Putty安全性警告页面,点击接受Accept,进入后在Login as处输入网卡登录用户名,password处输入网卡登录密码,随后界面会自动弹出网卡信息, 也可以输入”web”,查看网卡端口信息,查看HTTP和HTTPS端口状态,若端口是“Disable”状态,则输入以下命令开启端口,
开启HTTP端口:输入“web -h enable”后敲回车
开启HTTPS端口:输入“web -s enable”后敲回车
输入开启端口命令后,需要输入“Reboot”命令重启网卡登录界面,使配置生效。输入“Reboot”后,界面会提示是否确认修改,根据提示输入“YES”即可。






是否有帮助?

  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置