我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:PowerLogic P3X60 CT变比的设置
问题描述:
PowerLogic P3X60 CT变比的设置

所属产品线:
PowerLogic™ P3 继电保护装置

解决方法:

本视频将介绍POWERLIGIC P3X60微机保护装置如何设置CT变比。

装置上电后首先登陆配置权限,按主页键进入用户界面,选择账户名“ENGINEERLEVEL”,密码“AAAA”解锁工程师权限,然后按右键进入设置菜单,按下键进入“CT-VT”菜单,按OK键进入,再按OK键进入电流变比设置,选择“CT一次”选项,按OK键进入,本视频以一次侧200A二次侧5A为例,按左右键或者上下键将“CT一次”调整为200,按OK键确认,按下键进入“CT二次”,按左右键修改数值为5,修改变比会使装置重启,等待装置重启完毕即可完成设置。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置