本视频将介绍Powerlogic P3X60综保通过装置按键控制断路器合分闸的设置过程。
首先,在装置上电后会显示初始单线图1界面,装置初始会默认单线图中的断路器对应开关1,且定义了BI1为开关1分位,BI2为开关1合位,合分闸按键用来控制开关1,BO3用来控制断路器分闸,BO4用来控制断路器合闸;
要想通过面板上的合分闸按键控制断路器分合,首先要通过BI1和BI2采集断路器的分合闸状态,其次要将BO3和BO4串接入断路器的分合闸回路中,完成以上状态采集和控制接线后, 要控制断路器合分需要先以工程师或安装人员权限登陆,此处先按下“主页”键,按下键选中“用户”菜单,按“OK”键进入此菜单,再按“OK”键进入用户选择菜单,此处需要选择“工程师”或“安装人员”级别,选中后按“OK”键,此处可以键入用户密码,默认密码为“AAAA”,在此处的前四位都改为A,然后直接按“OK”键确认,按上键选择“间隔”菜单,按“OK”键进入单线图1界面,可以看到此时断路器为分闸状态,且综保处于就地模式下,此时按下合闸按钮,会进入控制开关界面,由于合分闸按键控制模式为选控,所以此处需要在5S内再次按合闸按键才能完成合闸操作,超时会自动退出控制开关界面且不会动作,重新按下合闸按键,进入控制开关界面,再按一次合闸按键,可以观察到断路器完成合闸,且单线图中的断路器闭合,如要执行分闸操作也是一样,先按分闸按键,然后再5s内按第二次分闸按键,断路器完成分闸操作,且单线图中的断路器分闸;控制完成后可按“主页”键重新进入用户菜单,然后按OK键退出登陆状态,此处长按“主页”键3秒可直接回到默认界面,或者5分钟内不做任何操作也会自动返回默认界面。
是否有帮助?