我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:PowerLogic P3X60保护使能和修改
问题描述:
PowerLogic P3X60保护使能和修改

所属产品线:
PowerLogic™ P3 继电保护装置

解决方法:

本视频将介绍Powerlogic P3X60综保保护功能使能和定值修改。此处以使能和修改过流一段I>1为例做介绍。

装置上电后首先登陆配置权限,在装置面板上先按“主页”键、再按下键导航至“用户”,按“OK”输入用户名和密码。用户名选择EngineerLevel,默认密码AAAA。

先使能保护功能,按右键导航至“保护”菜单,按“OK”进入,再按“OK”进入“保护段投退”菜单。按“OK”选择I>1,再按“OK”将I>1由“退出”修改为“投入”,此时过流一段I>1使能。

按两次“主页”键进入“保护段投退”页面,在此页面下可以看到已经投入的保护段,按下键导航至过流一段I>1,按“OK”进入过流一段I>1设置界面,先按“OK”, 再按下键找到I>设置保护电流阀值,按“OK”选择,此处保护定值为标幺值pu的倍数, 标幺值pu基准为相 CT 额定电流,通过上下左右键修改保护定值,按“OK”确定。再按下键找到曲线,先按“OK”,再通过上下键修改曲线类型,曲线类型有定值限DT和反时限IDMT,定时限(DT)特性下的动作时间固定,一旦保护启动,跳闸延时即被激活。反时限特性(IDMT)下的动作时间取决于故障的严重程度。例如,故障电流越大,反时限过流保护的跳闸时间越短,而故障电流越小,跳闸时间越长。反时限类型有IEC标准反时限、IEC非常反时限、IEC极端反时限、IEEE反时限、IEEE非常反时限等,按照实际需求选择曲线类型,按“OK”确认。再按下键找到“动作延时”,按“OK”选择,按上下左右键修改时间,如修改0.1S,按“OK”键确定。按主页键返回。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置