我们今天能为您提供什么帮助?

M580 Modbus TCP EtherNet/IP协议端口号是多少?

问题描述:
M580 Modbus TCP EtherNet/IP协议端口号是多少?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

Modbus TCP协议端口号:502

EtherNet/IP协议UDP端口号:2222

EtherNet/IP协议TCP端口号:44818



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: