我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何配置Easy 3M系列UPS的Modbus参数?
问题描述:
本视频详细介绍Easy 3M系列UPS如何通过显示屏菜单配置Modbus参数

所属产品线:
Easy 3M

解决方法:

Easy 3M系列UPS通过显示屏菜单配置Modbus参数步骤如下:

在显示屏菜单上,依次选择设置-常规设置-网络进入,
1.设置通信用的设备ID:使用左右箭头按键进行设置。可选范围为1-255。
2.设置通讯波特率:使用左右箭头按键进行设置。可选范围为2400、4800、9600、14400、19200。
3.点击保存设置。
其他屏幕未设置Modbus参数默认为:数据位:8 奇偶校验:无,停止位:1






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置