我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Easy 3S系列UPS电池开关有哪些要求?
问题描述:
本视频详细介绍Easy 3S系列UPS如何选择电池断路器、辅助触点和脱扣线圈

所属产品线:
Easy 3S

解决方法:

Easy 3S系列UPS电池开关的要求如下:

(1)Easy 3S系列UPS电池断路器要求额定容量根据UPS容量确定,10Kva 40A; 15Kva 63A; 20Kva 80A; 30Kva 100A;40Kva160A。

(2)电池开关需要配置辅助触点和DC24V脱扣线圈(欠压或分励),一般建议配置MN欠压线圈,如有选配冷启动套件 则可以选配MX分励线圈。
(3)配脱扣线圈需要留意线圈电流参数,脱扣线圈小于200毫安的电流。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置