我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Easy 3S系列UPS电池开关功率线和信号线如何接线?
问题描述:
本视频详细介绍Easy 3S系列UPS电池开关功率线和信号线如何接线

所属产品线:
Easy 3S

解决方法:

Easy 3S系列UPS电池开关功率线和信号线如何接线说明如下:

(1)电池开关信号线接线参照下图,脱扣线圈正极接J6-1,负极接J5-3;辅助触点取NO常开点信号, 连接到UPS的J6-2和J7-1端子。

(2) Easy 3S系列的UPS电池有中性线,因此有3个电池接线端子,分别是电池+、电池N和电池-。必须确保电池N分别与电池+、电池-的电压相等,并且极性正确。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置