我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys island Configurator生成的项目文件可以直接打开通过SoMove下载到总线耦合器吗?

问题描述:
TeSys island Configurator生成的项目文件可以直接打开通过SoMove下载到总线耦合器吗?

所属产品线:
TeSys island

解决方法:

TeSys island Configurator(island在线选型工具)生成的项目文件为.xml格式,无法直接通过SoMove下载到总线耦合器。需要先将 .xml格式的项目文件,导入SoMove,转换为 .psx格式的 SoMove 项目文件,才能下载到总线耦合器。转换格式的方法如下:

1,打开SoMove,创建Tesys island的离线文件。依次点击“设备”——“导入”——“导入TeSys island Configurator格式”。

2,弹出“拓扑将被修改,是否继续?”选择框,点击“是”。将弹出“打开文件”窗口,选择需要转换的.xml格式的项目文件,点击打开。

3,点击SoMove界面左上角的“文件”——“另存为”,将弹出“另存为”界面,选择文件需要保存的路径,在文件名字段中输入文件名称,单击保存即可转换为 .psx格式的 SoMove 项目文件。

4,此时SoMove界面左上角已经变为上面保存的文件名了,并且文件格式后缀也变为 .psx了,和总线耦合器连接就可以下载了。