LXM18ME系列伺服驱动器使用外部制动电阻如何接线?需要设置那些参数?
问题描述:
LXM18ME系列伺服驱动器使用外部制动电阻如何接线?需要设置那些参数?所属产品线:
Lexium 18系列伺服解决方法:
LXM18ME系列伺服驱动器使用外部制动电阻接线:
备注:图示以SIZE A机型为例,其余机型外接制动电阻时,去掉P⊕、D之间的短接片;
SIZE A机器为LXM18MENU02M2X和LXM18MENU04M2X。
外置制动电阻设置参数如下:
C00.11制动电阻功率,C00.12制动电阻阻值,C00.13电阻散热系数。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。