我们今天能为您提供什么帮助?

多附件富文本FAQ测试——2025.7.18

问题描述:
多附件富文本FAQ测试——2025.7.18

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

VIGI module has been designed and test for a specific voltage range.

We can not guarantee that the VIGI will operate normally and the life duration of the VIGI if used with a wrong voltage range.

VIGI模块已针对特定电压范围进行了设计和测试。

如果在错误的电压范围内使用,我们无法保证VIGI将正常运行,也无法保证其寿命。

类型 问题描述
选型/订货 B分断能否拼装?样本上只提到了F/N/H/S/L分断
其他机械附件配置有无影响?
通讯方案,DCM和BSCM+ 应该都行吧?然后只能做遥信和遥控吧?
Mic 5B LSI的SDE适配器是否标配?
原Mic 5B包括LS/SI/LI,是否考虑退市?
有无计划出新的Mic6B LSIG产品?
认证 有哪些认证?CE,CB,UL,船级社等等?
安装 可以单独安装,是否也支持插入式/抽出式,是否降容?
是否支持漏电模块吧,底部的联动杆好像有点区别?
长延时保护关闭的话,用于电机消防是否需要考虑降容?
以前Mic 5B SI的,专家不建议用于电机保护,考虑降容问题。
温度降容表参照常规电子脱扣的?



附件
QVNU2.E318886 - UL官网下载列名页.pdf
主页面.jpg
7.18.zip
7.18测试Excel.xlsx
7.18测试文档.docx