我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Back Pro系列机器充不上电怎么办?

问题描述:
本视频详细介绍Back Pro系列机器为什么会充不上电及如何处理。

所属产品线:
Back-UPS

解决方法:

Back Pro系列UPS主机新机内置电池默认是断开连接,若未连接电池直接接市电开机就会电池一组显示为空充不上电。所以在新机上电开机或连接市电充电前,一定要注意操作连接内置电池,连接内置电池步骤如下:
BR550G-CN:

将UPS水平放置,打开底部电池舱盖,拉出内置电池,将断开的红色电池线缆插入电池正极端子,随后将电池推入电池仓并盖好电池舱盖。
BR1000G-CN/BR1500G-CN:
将UPS水平放置,打开底部电池舱盖,拉出内置电池翻转180度(绿色标签朝上),顺着绿色箭头标签将电池完全推入后盖好电池舱盖即可。