我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:机器专家如何组态及配置Edge I/O NTS Modbus TCP 协议 (适用于 V2.3以上)
问题描述:
机器专家如何组态及配置Edge I/O NTS Modbus TCP 协议 (适用于 V2.3以上)

所属产品线:
Modicon Edge I/O NTS

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert如何组态及配置Edge I/O NTS Modbus TCP  协议 (适用于 V2.3以上)