我们今天能为您提供什么帮助?

LC1Q系列接触器海拔如何降容?

问题描述:
LC1Q系列接触器海拔如何降容?

所属产品线:
Easy TeSys TVQ接触器

解决方法:

Easy TeSys TVQ系列接触器和热过载继电器2000m以下不需要降容。2000米以上海拔下主极的操作电压和电流降容系数如下:

海拔 2500米 3000米 3500米 4000米
额定操作电压 0.9 0.8 0.7 0.6
额定操作电流 0.92 0.9 0.88 0.86



是否有帮助?