我们今天能为您提供什么帮助?

ATS490软起动器在安装中需要多大的空间?

问题描述:
ATS490软起动器在安装中需要多大的空间?

所属产品线:
ATS490软起动器

解决方法:

ATS490软起动器在安装中需遵循最小间距以便冷却空气可从软起动器底部循环到顶部。且注意勿将软起动器安装在加热元件上方。具体的数据请见下图和表:

型号 软启上方最小可用空间(a) 软启侧边最小可用空间(b) 软启下方最小可用空间(c)
mm(in) mm(in) mm(in)
ATS490D17Y...D47Y 55 (2.1) 20 (0.8) 50 (2)
ATS490D62Y...C17Y 75 (3) 10 (0.4) 60 (2.4)
ATS490C21Y...C41Y 85 (3.4) 10 (0.4) 60 (2.4)
ATS490C48Y...M12Y 100 (4) 20 (0.8) 75 (3)