我们今天能为您提供什么帮助?

Lexium 28伺服驱动器如何设置HMI面板显示电机转速?

问题描述:
Lexium 28伺服驱动器如何设置HMI面板显示电机转速?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

当Lexium 28伺服驱动器接通后,可以通过HMI显示状态信息。通过参数P0-02可设置要显示哪些状态信息。例如,当 P0-02被设置为值7时,驱动器将在接通后显示电机转速,单位为rpm。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: