我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:全新升级MTZ ERMS弧闪抑制模式设置步骤
问题描述:
全新升级MTZ ERMS弧闪抑制模式设置步骤

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

本视频将介绍MTZ空气断路器的ERMS弧闪抑制模式设置步骤。

ERMS 功能用于降低保护参数的动作阈值,以便断路器在发生电弧故障时尽快脱扣,最大程度缩短故障与脱扣之间的间隔时间,有助于降低人身伤害风险。ERMS 功能单独定义断路器的参数集,涵盖长延时过流保护、短延时过流保护、瞬时过流保护、接地故障保护对应的参数。启用 ERMS 功能后,其参数集将替代当前选定的标准设置。

打开控制单元屏幕右下角处的ERMS面盖,按下 ERMS 按钮,屏幕随即提示 10s 内再次按下 ERMS 按钮开启 ERMS 功能,按照提示再次按下 ERMS 按钮后,HMI显示屏 右上角的 ERMS 灯呈蓝色亮起,屏幕背景色变为蓝色,同时显示 ERMS 参数集 , 此时即表示 ERMS 弧闪抑制功能已开启。

如要关闭 ERMS 弧闪抑制功能,需先按下控制单元右下角的 ERMS 按钮,屏幕会提示 “10s 内按下 ERMS 按钮可退出 ERMS 模式,按照提示再次按下 ERMS 按钮,即可关闭 ERMS 弧闪抑制功能。此时屏幕背景切换为默认黑色背景,同时断路器的保护参数集切换为标准参数集。