我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:全新升级MTZ MX XF MN线圈的安装
问题描述:
全新升级MTZ MX XF MN线圈的安装

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

本视频将以 MTZ108H 固定式断路器为示例,详细介绍 MX、XF、MN 线圈的安装方法,具体操作步骤如下:

将断路器操作至规定位置,先合闸,再分闸,使断路器处于分闸未储能状态。

依次拧下断路器前面盖固定螺丝,取下前面盖。

找到线圈安装位置三角铁片,松开线圈位置上端三角铁片螺丝,按照铁片上标示的位置安装XF、MX、MN/MX2。本视频以MX为例,拧紧固定螺丝,注意要把线圈的凸起和三角铁皮的凹槽完全对应,确保安装位置精准,建议紧固力矩为 3Nm。取下二次接线端子的挡片,讲线圈的插头安装到相应为止,装回接线挡片,建议紧固力矩3Nm。

安装完毕后安装断路器前面盖,注意储能手柄的需要微调防止和面盖卡涩,紧固断路器面盖螺丝,建议紧固力矩1.5Nm。