我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:全新升级MTZ MN延时单元安装与接线
问题描述:
全新升级MTZ MN延时单元安装与接线

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

安装前注意核对MN线圈和延时单元的电压等级,二者必选匹配。

将断路器操作至规定位置,先合闸,再分闸,使断路器处于分闸未储能状态。

依次拧下前面盖螺丝,取下面盖,首先安装MN线圈,先将延时单元安装在导轨上,然后按正确接线图将延时单元和MN正确接线。其中延时模块和MN线圈需要规范接线,MN延时模块的3和6接MN线圈的D1 D2;10 12接电源,不可接错。灵注意若进行耐压和绝缘试验,必须断开延时单元。