我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:全新升级MTZ USB快速连接调试操作指南
问题描述:
全新升级MTZ USB快速连接调试操作指南

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1、首先从控制单元顶部掀开透明保护盖,使用一字螺丝刀撬开 USB 连接处的盖板。该控制单元采用常规 Type-C 接口,然后使用 USB 转 Type-C 数据线,分别连接电脑 USB 接口与控制单元 Type-C 接口,至此硬件连接完成。

2、接下来可通过电脑端 EcoStruxure Power Commission(以下简称 “EPC 软件”)开展快速调试操作:

① 打开 EPC 软件,首次使用需先注册账号,注册完成后输入账号与密码登录软件;

② 登录成功后,点击对应断路器图标,在连接方式中选择 “USB / 串行”,点击 “连接” 按钮后等待系统扫描设备;

③ 进入断路器连接界面后,需输入连接密码 ,首次连接时,系统会提示设置连接密码,完成密码设置并点击 “登录”,断路器即可连接成功;

④ 后续根据实际调试需求,进入对应功能板块即可对断路器进行调试。