我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:全新升级MTZ电池更换的详细操作步骤
问题描述:
全新升级MTZ电池更换的详细操作步骤

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

无论断路器处于分闸位置还是合闸位置,均可安全进行电池更换。

1.首先,在更换电池前,需将 Micrologic A 控制单元连接至电源,如移动电源,笔记本或AD供电模块。若未按此要求操作,可能导致控制单元内部的日期与时间设置丢失。

2. 打开控制单元的 Type-C 连接口盖板,用螺丝刀拧下电池盖板上的固定螺丝,取出电池托架。向上拨动电池托架右侧的卡扣,揭开电池托架底部的盖子,取出旧电池并等待 5 秒及以上;随后按正确极性安装新电池,再盖回电池托架底部的盖子。

3. 将电池托架装回原安装位置,拧紧电池盖板上的固定螺丝,盖回 Type-C 连接口盖板。最后对电池进行功能测试:短按控制单元左上角的按键,若指示灯常亮 2 秒,即表明电池更换完毕且更换成功。