我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vigi EZS+ 160-250一体式漏电断路器分励,欠压线圈的安装调试
问题描述:
Vigi EZS+ 160-250一体式漏电断路器分励,欠压线圈的安装调试

所属产品线:
EasyPact EZS

解决方法:

VIGI EZS+ 一体式漏电断路器3P的内部只有左侧一个卡槽,4P断路器内部有左右2个卡槽;但分励和欠压线圈只能安装在左边的卡槽,所以需要选择左侧安装的线圈,且分励和欠压只能二选一;

分励和欠压的安装方法一致。本视频将分别演示左分励和左欠压线圈的安装与调试。

请注意在实际安装时对于有扭矩要求的螺钉,请使用标准的力矩扳手,本视频安装过程中所涉及的工具仅做示意。

首先将断路器操作至规定位置(脱扣位置),先分闸,然后再合闸,按断路器上红色的Trip按钮使断路器脱扣。脱扣后手柄处于中间位置,然后拆掉断路器面盖。

先将插槽内的预置模块取出,按规定方向,将线圈垂直插入左侧插槽,

对于左分励线圈,上下端分别卡到位,此时线圈上表面与断路器平行即可。

对于左欠压线圈,还需将欠压线圈的外挂部分卡在断路器左侧的凹槽处。将线圈的预接线,从断路器面盖侧边预留的凹槽引出,合上断路器面盖,拧紧固定螺丝。

以上就完成了线圈的安装,下边分别单独对分励和欠压线圈进行测试。

针对分励线圈,先将断路器复位至分闸,然后合闸,给分励线圈通电,断路器脱扣,说明分励线圈安装正确。

针对欠压线圈,需先给欠压线圈通电,然后将断路器复位至分闸,再合闸,将欠压线圈断电,断路器脱扣,说明欠压线圈安装正确。

如需取出线圈,需通过小螺丝刀撬两边位置,请勿撬中间以免损坏附件。