问题描述:
Vigi EZS+一体式漏电断路器漏电只报警不脱扣的功能及接线介绍 所属产品线:
EasyPact EZS解决方法:
VIGI EZS+一体式漏电断路器漏电只报警不脱扣的功能,是通过选择相应的完整断路器来实现的;漏电只报警不脱扣的完整断路器,有单独的订货号。
外观上看,断路器右侧面附加了一个模块机构,模块上有一个漏电报警指示灯,一个复位按钮,以及6个接线端子;
模块侧面有功能描述,及接线图。
参照接线图示意,其中A1 A2是模块电源,有不同电压等级的可选;
另外还有两个无源的干接点,SD11 SD12是一个常闭接点,SD21 SD24是一个常开接点。
模块接线的线径要求为1.5-2.5mm²,力矩要求1.2N·m,详细参数可参照断路器安装手册。
当断路器漏电动作时,断路器手柄保持合闸状态不变,漏电报警指示灯点亮,此时可通过复位按钮复位报警指示灯。
需要注意的是,漏电只报警不脱扣模块复位后需要对断路器进行一次分合闸操作。
是否有帮助?