问题描述:
EZD Vigi 160-250一体式漏电断路器辅助触点报警触点的安装所属产品线:
EasyPact EZD解决方法:
将断路器操作至规定位置(脱扣位置),先分闸,再合闸,按断路器上的红色trip按钮使断路器脱扣。松开断路器前面盖的固定螺钉,取下前面盖。
3P断路器内部只有左侧一个卡槽,4P断路器内部有左右2个卡槽;附件有左侧和右侧之分,根据所选的附件安装于相应的位置。
且触点自带预接线,线径有0.6 mm²和1 mm²可选,其中0.6mm²的长度0.4m,1 mm²的长度0.2m。
OF用来指示断路器合分状态,有单辅助,双辅助;SD用来指示断路器脱扣状态,包括故障脱扣(如过载,短路,漏电等),以及非故障脱扣(如人为测试脱扣,MX分励、MN欠压脱扣等),有单报警和辅助报警触点。
此视频以4P断路器为例,左右位置各用一种触点来演示安装。
先将插槽内的预置模块取出,将触点模块垂直插入对应位置,接线侧朝外,通过面盖预留的凹槽引出。看到触点上端两个凸起与相应孔位卡装完好,表示安装已到位。 将前面盖装好并用螺丝拧紧固定。
如需取出触点,需通过小螺丝刀撬两边位置,请勿撬中间以免损坏附件
是否有帮助?