我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:DCM配合小容量触点的安装和接线
问题描述:
DCM配合小容量触点的安装和接线

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

首先我们需要一个NSX断路器, 一个DCM模块,SD小容量触点,24VDC电源;

注意,如果是NSX100-250的断路器,需要先预安装SDE适配器。

NSX100-250断路器的DCM模块是安装在OF2、SDE触点的位置,NSX400-630断路器的DCM模块是安装在OF4、SDE触点位置,所以DCM模块本身可以采集OF和SDE触点的数据。

如需要DCM模块上传SD触点的数据,需要安装SD触点后,引线至DCM模块的SD触点。

DCM模块上有5个接线端子,SD、24V、0V、A和B号端子。

其中A和B号端子是485通讯的正负极,往外引线至485主站设备即可;

24V和0V是模块供电端子,DCM模块的0V端子接线至电源0V,

DCM上的24V端子,接线至SD小容量触点的1号端子并短接至电源的24V;

DCM上的SD端子接线至SD小容量触点的4号端子。