我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:PM8000通过IONsetup设置电压骤升骤降
问题描述:
PM8000通过IONsetup设置电压骤升骤降

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

本视频将介绍 PM8000电压骤升骤降的设置。

PM8000 的电压骤升骤降可用IONsetup软件来做设置。

先将 PM8000 用网线连至电脑,并让电脑和PM8000处在同一个网段。打开IONsetup软件,在登录界面输入默认的用户名supervisor,默认密码是0。连接方式选择以太网,在IP地址栏内输入 PM8000的IP地址,点OK。输入PM8000的默认用户名user1和默认密码0。

进入后点设置助手,点报警,点骤升骤降设置,点电压,点编辑。 打开电压的骤升骤降设置页面后,我们先使能。

设置电压骤升骤降的额定电压,此处设置的是额定电压一次值。如果是三相三线制系统。此处设置的是线电压;如果是三相四线系统,此处设置的是相电压。电压骤升门限默认设置的是 110% ,可按实际做设置。电压骤降默认门限是 90% ,也可按实际做设置。回差默认是 5% 。回差指的是电压骤降与骤升的起始门限和结束门限之间的幅值差异。例如, 5% 的回差意味着阀值为 90% 的电压骤降需要达到 95% 才能结束,而门限值为 110% 的电压骤升要达到 105% 才能结束。设置电压骤升骤降的优先级。

保存,即完成电压骤升骤降的设置。

以上就是对 PM8000 电压骤升骤降设置的介绍。