我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:PM8000通过IONsetup设置基本参数
问题描述:
PM8000通过IONsetup设置基本参数

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

本视频将介绍通过IONsetup软件对 PM8000 做基本参数设置。PM8000 的基本参数包括测量仪设置、通讯参数设置、日期和时间设置、报警设置等。

本视频主要内容如下,具体请看视频。

1、IONsetup软件和PM8000仪表的连接介绍

2、测量仪设置介绍

3、通讯参数设置介绍

4、日期和时间设置介绍

5、报警设置介绍