我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV610QC变频器模拟输入输出设置

问题描述:
ATV610QC变频器模拟输入输出设置

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

本视频我们以下面案例为例,介绍ATV610QC变频器模拟量输入输出详细的设置方法。

AI1模拟量输入设置为0-10V电压信号;

AI2模拟量输入设置为4-20mA电流信号;

AQ1模拟量输出设置为电机频率,输出4-20mA电流信号

AQ2模拟量输出设置为电机电流,输出4-20mA电流信号






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: